Transforme sus operaciones con Plex Smart Manufacturing Platform™, con tecnología Microsoft® Azure®, para una fabricación inteligente y sostenible. El Monitoreo de Producción Plex puede empoderar a los operadores para resolver problemas y comunicar mejoras, así como aumentar la eficiencia y maximizar el rendimiento, para dar rienda suelta a nuevos niveles de rendimiento en sus operaciones. Con una visión clara de su operación y con datos de producción prácticos, prepárese para comenzar a obtener resultados, eficacias y mejoras.
Capacidades clave: Alcance nuevos niveles de rendimiento
El Monitoreo de Producción Plex puede empoderar a los operadores para que resuelvan problemas y comuniquen mejoras, así como aumentar la eficiencia y maximizar el rendimiento, para dar rienda suelta a nuevos niveles de rendimiento en sus operaciones.
La pizarra de producción ha sido un elemento fundamental de administración visual comprobado en las plantas por años. Sin embrago, la naturaleza manual de la pizarra es propensa al error humano y se convierte en obsoleto incluso antes de que la tinta este seca.
Con el Monitoreo de la producción de Plex, puede configurar y aprovechar de manera sencilla tableros y paneles marcadores fáciles de usar para mostrar medidas de producción en tiempo real que incluyen duración del ciclo, utilización de la capacidad y eficacia total del equipo. Aquí es dónde el monitoreo de la producción deja de ser solo un proceso y se convierte en la navaja suiza que lo lleva a sus metas.
Lleve su pizarra de producción al próximo nivel con:
- Implementación rápida con la capacidad de conectarse fácilmente a cualquier hardware
- Sistema de bucle cerrado conectado a la planta que mide la productividad y otros indicadores clave de rendimiento del equipo en tiempo real
- Visualización de la producción que mejora el tiempo improductivo, el rendimiento de la eficacia total del equipo y el rendimiento de trabajo a lo largo del tiempo
- Medidas como ciclos de producción, métricas de trabajo, calidad, tiempo improductivo, desechos y estado de la máquina. Capacidades del Monitoreo de la producción de Plex
Mejore la eficacia total del equipo
Las organizaciones de talla mundial de todas las industrias están elevando su nivel de rendimiento con soluciones de eficacia total del equipo (OEE). Descargue el eBook de eficacia total del equipo para descubrir cómo los líderes de la industria mejoraron las operaciones y la eficacia total del equipo gracias a la integración de los datos con la inteligencia de fabricación en estos casos prácticos de la vida real.
Aproveche al máximo los datos de su planta con el monitoreo de la producción

Comience rápidamente
Seguimiento rápido de la visibilidad de producción y del tiempo de amortización con esta solución de software lista para usar.

Optimización del rendimiento
Mejore la producción y reduzca el tiempo improductivo con visibilidad exacta y en tiempo real de las métricas operativas.

Impulse mejoras continuas
Aproveche la inteligencia procesable para mejorar la conducta de la producción y entregar valor continuo.

¿Por qué tener un sistema de administración de producción?
¿Nunca se preguntó lo que podría lograr con visibilidad en tiempo real de su planta? Con una visión clara de su operación y con datos de producción prácticos, puede enfocarse en obtener resultados, eficacias y mejoras. El software de Monitoreo de la producción de Plex en la nube lo hace posible, no necesita hardware ni software personalizado. Descubra qué más es posible con una conectividad transparente con las máquinas.
El monitoreo de producción Plex permite una conectividad transparente de las máquinas de la planta, lo cual ofrece KPI operacionales en tiempo real que impulsan mejoras continuas. La conexión de la planta con los sistemas le permite hacer el seguimiento digital de la producción y generar información accionable en tiempo real. Todo esto es posible sin la incomodidad y la complejidad de un hardware de tecnología privada o un software personalizado.
¿Qué problemas resuelve el Monitoreo de la producción de Plex?
Sus recursos son limitados. Su tiempo se vuelve más valioso a cada segundo. Pero si usted es como muchos fabricantes, sigue luchando contra los siguientes desafíos. Si lograr un mayor rendimiento y una reducción en los costos es su objetivo final, entonces el Monitoreo de la producción de Plex puede ayudarle.
- No puede identificar la causa de los problemas. No siempre es obvio dónde ni por qué ocurren los cuellos de botella. Muchos fabricantes siguen luchando para rastrear y analizar datos, pero eso es lo único que se necesita para lograr mejoras continuas.
- Los esfuerzos manuales consumen sus recursos. Los procesos repetitivos de entrada de datos son tediosos, costosos y demandan mucho tiempo. Sin mencionar el hecho de que causan errores y hacen que desvíe la atención de las tareas más importantes.
- La visibilidad, como mínimo, es poco clara. Quiere destacar por superar sus expectativas y objetivos. Pero no es fácil lograrlo sin una visión del contexto y en tiempo real de cómo está funcionando la producción.
Explore cómo funciona el Monitoreo de Producción Plex
Características del Monitoreo de Producción Plex

Optimización de la eficacia total del equipo
Medir, ajustar y aspirar a un 100 % de calidad, rendimiento de la eficacia total del equipo y disponibilidad.
Administración de producción
Los operadores, supervisores y personal de mantenimiento pueden identificar rápidamente los cuellos de botella y localizar las áreas problemáticas en tiempo real.
Generación de informes y extensibilidad
Desbloquee datos clave para proporcionar información sobre las operaciones y mejoras continuas.
The Plex Smart Manufacturing Platform
Con los sistemas Plex, estamos acelerando la transformación de las operaciones industriales con capacidades avanzadas en el MES, la cadena de suministro y la calidad con aplicaciones basadas en la nube para impulsar la eficacia operativa.
The Plex Smart Manufacturing Platform™ se creó en la planta y está concebida específicamente para una fabricación más inteligente, tanto ahora como en el futuro. Con un único sistema digital de registro y compromiso, Plex permite a los fabricantes alcanzar nuevos niveles de visibilidad, calidad y control en toda su operación.
Conectarpersonas, sistemas, máquinas y cadenas de suministro
Automatizarprocesos empresariales para mejorar la eficiencia
Realizar un seguimientode los datos desde la planta hasta las oficinas
Analizarlo que más importa para tomar decisiones mejor fundamentadas
¿Le gustaría ver más? Haga clic a continuación para programar una demo en profundidad.
¿Tiene preguntas? Haga clic a continuación para ponerse en contacto con uno de nuestros expertos en fabricación inteligente.
Obtenga lo último en tecnología de fabricación inteligente e impulse su transformación digital.
Recomendado para usted